我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何理解Momentum I/O基板的接线?
问题描述:
如何理解Momentum I/O基板的接线?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

Momentum I/O分操作电压,输入电压和输出电压,具体说明如下:

l             操作电压:提供I/O基板的内部逻辑,对直流电压,用L+/M-表示,对交流电压,用L1/N表示.

l             输入电压:提供传感器电源, 对直流电压,用1L+/1M-,2L+/2M-表示, 对交流电压,用1L1/1N,2L1/2N表示.字母前面的数字表示组号.

l             输出电压: 提供执行器电源,表示方法同输入电压.