我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
170AMM09000模拟量输入模块当外部电路开路时,有指示吗?
问题描述:
170AMM09000模拟量输入模块当外部电路开路时,有指示吗?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:
只有在电流方式下才能有断路指示。断路时,输入端会产生一个不确定的值并保持,用一个100KΩ电阻连接在+ 、-端可以消除此值为0。