我们今天能为您提供什么帮助?

在Momentum中如何设置170AAI14000模块的通道模式?

问题描述:
在Momentum中如何设置170AAI14000模块的通道模式?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

实现用户需要的参数设置功能应该如下图示操作:

如果实现上述通道配置,直接在RDE中对直接地址400001在“Value”栏直接设置16#AEBE是错误的。