我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Momentum 的170ADM39010硬件接线图中,2线设备上直接接了个电阻,这个电阻起什么作用?如果不接该电阻,会有什么问题?
问题描述:
在Momentum 的170ADM39010硬件接线图中,2线设备上直接接了个电阻,这个电阻起什么作用?如果不接该电阻,会有什么问题?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

170ADM39010模块具备断线检测功能,而在模块的接线图上的56千欧的电阻就是用来实现模块的断线检测功能的,它的接法是必须直接接在2线设备上。如果不按照图上所示接56千欧的电阻,那么会出现在设备正常逻辑零的状态下,模块依然会报回路断线错误。