我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum I/O 基板上端子号与I/O Map 映射地址间如何确定对应关系?
问题描述:
Momentum I/O 基板上端子号与I/O Map 映射地址间如何确定对应关系?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:
Momentum I/O 基板上端子号与I/O Map 映射地址间的对应关系取决于基板上插的适配器类型。如果在Momentum I/O 基板上插的是除170NEF11021/16021,170FNT11000/11001以外的通讯适配器或M1处理器,则 I/O 基板采用IEC数据格式。如果在 I/O 基板上插的是170NEF11021/16021,170FNT11000/11001通讯适配器,则 I/O 基板采用984数据格式。