我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum的M1处理器加I/O基板,断电后,程序和数据不能保存,怎么办?
问题描述:
Momentum的M1处理器加I/O基板,断电后,程序和数据不能保存,怎么办?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

Momentum 的处理器包含INTERNAL MEMORY和FLASH RAM,如果将程序存入FLASH RAM中,处理器断电,程序会保留。如果还要保存数据,必须配带电池的可选适配器172JNN21032。这样,即使不将程序存入FLASH RAM中,因有电池保护,断电后,程序和数据都不会丢失。

注意:用984LL编的程序都能存入内部闪存,对IEC程序,只有171CCC96030/98030能存入闪存,如用Concept2.5 SR1或更高的版本,171CCC76010/78010也能将IEC程序存入闪存。