问题描述:
170AAI14000模块通过MB+通讯适配器作为QUANTUM的I/O时,为什么读不到数据?所属产品线:
Modicon Momentum I/O解决方法:
170AAI14000 有16个输入寄存器和4个输出寄存器,通过对4个输出寄存器赋值完成对输入通道的设置。如果没有对4个输出寄存器赋值,不可能读取输入通道数值。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
170AAI14000 有16个输入寄存器和4个输出寄存器,通过对4个输出寄存器赋值完成对输入通道的设置。如果没有对4个输出寄存器赋值,不可能读取输入通道数值。


是否有帮助?