我们今天能为您提供什么帮助?

Momentum PLC 上RUN灯灭,产生错误代码80,用Concept连接时,出现“Illegal Modbus function code ERROR id:OL9-21581”是什么原因?

问题描述:
Momentum PLC 171 CCC 96020/96030/98020/98030 处理器上RUN灯灭,并产生错误代码80,当用Concept 软件连接时,出现“Illegal Modbus function code ERROR id:OL9-21581”,怎么进行恢复?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

这种情况断电不能恢复,只有拔下电池才可恢复。