我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum PLC为什么在操作存入闪存操作时,“Save to Flash” 为灰色?
问题描述:
我的PLC是Momentum,为什么在操作存入闪存操作时,“Save to Flash” 为灰色?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:
对于Momentum PLC,如果要进行“Save to Flash”操作,首先要区分是IEC方式还是984方式,如果是IEC方式,要进一步确认PLC的型号,只有171CCC76010/78010 /96030/98030支持IEC方式下的“Save to Flash” 操作,而且即使是以上支持IEC方式下“Save to Flash” 操作的PLC,在进行相关操作时必须确保Concept软件状态栏显示是“相等”状态,否则也会出现“Save to Flash” 为灰色的现象。