FA148317
FA148317
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum 170ENT11002 更新后的IP 地址无法存入闪存,如何解决?
问题描述:
Momentum 170ENT11002 更新后的IP 地址无法存入闪存,如何解决?
所属产品线:
Modicon Momentum I/O
解决方法:
出现标题描述的故障现象的原因极有可能是在此之前已经操作过IP 地址存入闪存操作。解决的方法是先进行清除闪存操作,然后再操作IP 地址存入闪存操作。
首次发布日期:
2012/7/11
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Momentum I/O
探索更多
范围:
Modicon Momentum I/O