我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum的M1处理器的Modbus口为RJ45连接器,与PC机的通讯电缆如何选择?
问题描述:
Momentum的M1处理器的Modbus口为RJ45连接器,与PC机的通讯电缆的选择。

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:
Momentum 的M1处理器 171CCS70000,171CCS70010,171CCS76000,171CCS76010,171CCS78000,171CCS78010都有一个RJ45的Modbus口,其与PC机的连结电缆与CompactE984-258/265/275/285的Modbus口与PC机的连结电缆相同。