我们今天能为您提供什么帮助?

Momentum PLC 171CCC96020(带以太网口)不想用以太网口编程,是否可以用适配器172JNN21032的九针modbus口编程?

问题描述:
Momentum PLC 171CCC96020(带以太网口)不想用以太网口编程,而想用适配器172JNN21032的九针modbus口编程,可否?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

可以,编程电缆可使用990NAA26320。

但是,172JNN21032的modbus口配置为RS232时才拥有Auto-logout功能,若配置为RS485时则无此功能,必须使用软件的 “disconnet”来logout,否则,CPU会认为当前连接一直未断开,下次连接时会报错plc busy而连接不上。