问题描述:
MOMENTUM系列PLC最多可以使用的Modbus端口数量是多少?所属产品线:
Modicon Momentum I/O解决方法:
每个 MOMENTUM系列PLC最多可以使用2个 Modbus端口,对于已经具有2个 Modbus端口的处理器(例如171 CCS 780 00, 171 CCC 780 10, 171 CCC 980 20, 171CCC980 30)如果再使用具有 Modbus端口的可选适配器,可选适配器上的 Modbus端口将不能被激活使用。是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?