问题描述:
Momentum通过MB+适配器作Quantum或Momentum的DIO时,如何在Concept中对DIO进行配置?怎样对DIO进行寻址?所属产品线:
Modicon Momentum I/O; Modicon Quantum解决方法:
在Concept中,不能对MomentumDIO的地址进行直接配置,但在作Quantum或Momentum主站的配置时,通过Peer Cop,因Peer Cop支持直接映射,等于对DIO的地址进行了设置。是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?