我的Momentum 171CCC76010和Unity Quantum 140CPU67160通过peer cop作MB+通讯时,数据对应不上,这是为什么?如何解决?
问题描述:
我的Momentum 76010和Unity Quantum 67160通过peer cop作MB+通讯时,数据对应不上,这是为什么?如何解决?所属产品线:
Modicon Momentum I/O解决方法:
如果在Concept软件中peer cop的配置如图示:

而在Unity软件中peer cop的配置如图示:

当出现上述描述的配置情况时,就会出现两边数据以四位为单位时0~9能对应,而A~F对应不上的现象。原因是以二进制码形式发送的数据在接收端却以BCD码形式被解析。当两边均设置为“BIN”时,问题解决。
是否有帮助?