我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Momentum样本有关IO bus技术参数中提及的网络拓扑结构为环形是什么意思?
问题描述:
在Momentum样本有关IO bus技术参数中提及的网络拓扑结构为环形是什么意思?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

INTERBUS的拓扑网络是一个环形系统,所有的总线模块都主动的互相连接在一个封闭的传输回路中,每个模块接收前一个模块的信号,并送给下一个模块,最后一个模块自行闭合整个环路。也正因为该原因,INTERBUS网络中才不需要终端电阻。