我们今天能为您提供什么帮助?

如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统?

问题描述:
如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

一个I/O基板配带有I/Obus 口的M1处理器,其余每个I/O基板配Interbus通讯适配器170INT11000,Interbus的节点数可达256个。用Concept作配置时,配置完CPU模块下的I/O基板后,通过Insert键插入I/Obus,再对其余每个I/O基板进行配置。