170INT11000 和170INT11003有什么不同?如何选型?
问题描述:
170INT11000 和170INT11003有什么不同?如何选型?所属产品线:
Modicon Momentum I/O解决方法:
SUPI 是指微处理器接口电路,是实现interbus总线数据传输的I/O设备上的硬件,版本有高低,170INT11000的硬件版本为 3,SUPI2,170INT11003硬件版本是4,SUPI3第2版,两者之间后者兼容前者,但两者通信机制相同,后者可靠性和传输成功率佳于前者;
客户选型时可以如此选择:
如果该分站用于控制现场设备,且实时性和可靠性要求高,建议选择后者(170INT11003),如果该分站只是起到采集现场数据的作用,且实时性和可靠性无特殊要求,建议选择前者(170INT11000),成本可以相对降低。两者可以挂于同一INTERBUS网络,但不建议如此做,因为网络性能只能达到 SUPI2的水平。
是否有帮助?