Advantys STBACO1210强制输出值后回路中没有电流输出,为什么?如何解决?
问题描述:
Advantys STBACO1210强制输出值后回路中没有电流输出,为什么?如何解决?所属产品线:
Modicon Advantys STB解决方法:
在实际案例处理过程中,确认具体硬件接线、以及模块上指示灯状态显示以及用户在配置软件中操作强制的步骤均没有发现有任何问题。但在确认模块状态字的时候我们发现bit0~3、bit5数值为0,bit4数值为1。至此得出结论如下:bit4数值为1表明用户强制数值太小(强制输出值小于768),落在转换曲线的UCW下方,该区域内回路电流输出不会超过0.48mA。这是正常状态。建议用户强制输出值大于768后,测试回路电流正常。是否有帮助?