我们今天能为您提供什么帮助?

用触摸屏连接Advantys STB上的RS232端口,是否可以读写操作PLC上的数据?

问题描述:
用触摸屏连接Advantys STB上的RS232端口,是否可以读写操作PLC上的数据。

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

可以读到,但是需要编程,首先在Advantys上的通讯模板的配置界面上启用内部寄存器,并输入要定义的寄存器的个数

image319.jpg

然后在IO IMAGE VIEW中就可以看到所启用的内存的排布,如下:

image321.jpg

然后在PLC中编程读写这些寄存器,HMI就可以直接启用这些寄存器了