FA148351
FA148351
我们今天能为您提供什么帮助?
Advantys STB配置软件中能不能为模块预留I/O data image ?
问题描述:
Advantys STB配置软件中能不能为模块预留I/O data image
所属产品线:
Modicon Advantys STB
解决方法:
可以,但只有V2.0以后的配置软件才可以预留I/O data image,以便未来模块添加后不影响程序。具体的操作步骤:双击模块,取消“Not Present”复选。
首次发布日期:
2012/7/11
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon STB I/O
探索更多
范围:
Modicon STB I/O