Advantys STBDDO3705能否设置通信失败后自定义返回值?
问题描述:
Advantys STBDDO3705能否设置通信失败后自定义返回值?所属产品线:
Modicon Advantys STB解决方法:
Advantys DDO3705 在与主设备通讯失败后将进入FALLBACK模式,该模块的FALLBACK模式不能设置改变,只能回零,不能设置为保持原值,如果必须使用保持原值功能,就不能选用DDO3705,对于直流模块可选用STBDDO3200、STBDDO3600等。


NIM内有闪存,所以可移动内存卡是选件,而不是必选件。当不使用配置软件,而使用自动配置时,配置仅被存于闪存。如果要想使用可移动SIM卡,就需要配置软件在线下操作“Save to SIM”。
是否有帮助?