我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用STBNCO1010通讯模块配置模块STBACO1210,为什么我在Advantys配置软件中找不到“保留最后有效值”或者“使用预设值”设置的地方?
问题描述:
使用AdvantysSTB基本型网络接口模块NCO1010,后面加模拟量输出模块ACO1210,我在样本里看ACO1210的参数描述故障预制状态可以由用户设置选择“保留最后有效值”或者“使用预设值”,为什么我在Advantys配置软件中双击这个模块找不到设置的地方?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

基本型网络接口模块是不支持IO模块参数 配置 的,详见下表

image335.png

基本型网络接口模块是不支持IO模块参数配置的,详见下表

所以使用NCO1010后面加的ACO1210的参数选项是灰色的。

如果将接口模块改为标准型NCO2212,则如图所示,可以激活ACO1210断电保持选项。

image338.png