我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Advantys STB在做硬件配置的时候添加电源模块STBCPS2111,但是一直编译不通过,请问配置这个模块的时候有什么需要注意的地方?
问题描述:
Advantys STB在做硬件配置的时候提示“Error: Logic power consumption from STBNCO2212 - V3.xx 1/1/127 exceeded by 3.33%”,应该是指5V逻辑电源超限,那么想加辅助电源模块STBCPS2111,但是一直编译不通过,配置这个模块的时候什么需要注意的地方有什么。

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

STBCPS2111是另一端逻辑电源的开始,因此其后至少要有一个配电模块和一个IO模块(即使前面的配电模块容量足够),否则编译会报错,其配置要求和网络接口模块是一样的,如图所示: