我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys STBNIP2212设置过IP地址,忘记地址之后如何再次进入WEB页面?

问题描述:
Advantys STBNIP2212设置过IP地址,忘记地址之后如何再次进入WEB页面?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

Advantys STBNIP2212的硬件上有两个拨轮设置开关,先将两个拨轮设置开关中的下面一个开关设置为“BOOTP”位置,然后通过BOOTP LITE软件给Advantys STBNIP2212分配一个新的IP地址,经过上述操作后即可用新设置的IP地址进入WEB页面。