我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium TSXP57353 FIPIO 网络连接 Advantys,现在原有的网络中增加一个新的Segment后,通讯中断,如何解决?
问题描述:
Premium TSXP57353 FIPIO 网络连接 Advantys,现在原有的网络中增加一个新的Segment后,通讯中断,如何解决?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

现场实际情况:原有一套系统,Premium TSXP57353 FIPIO 网络连接 Advantys STB,现在原有的网络中增加一个新的Segment。现场故障状况:新的Segment添加后网络通讯中断。要求用户提供下图所示的指示灯状态:

结果:RUN灯ON,ERR、TEST灯灭,FIP RUN灯ON,FIP ERR灯OFF,FIP COM灯闪烁。建议用户按动下图所示的restart按钮,并保持按下状态2秒以上时间。