我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在用Advantys STB的CANopen通信模块STBNCO2212作为从站时,在通信接口模块上有两个旋钮,如何设置它的从站地址和通信速率?
问题描述:
在用Advantys STB的CANopen通信模块STBNCO2212作为从站时,在通信接口模块上有两个旋钮,如何设置它的从站地址和通信速率?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:
ADVANTYS NCO模块设置波特率和地址分开进行:NCO模块上有两个旋钮,先将岛断电,将下面的旋钮旋到空档位置,上面的旋钮旋到索要的波特率位置然后上电,波特率配置完毕;然后将岛断电,根据上下旋钮所指示的数字,将两个旋钮旋到所要的地址位置,然后上电,地址设置完毕。