我们今天能为您提供什么帮助?

Advantys STB通过CANopen 与主站进行通讯时,通讯状态正常,开关量点可以进行正常读写,但是不能读取到模拟量输入值,如何处理?

问题描述:
Advantys STB通过CANopen 与主站进行通讯时,通讯状态正常,开关量点可以进行正常读写,但是不能读取到模拟量输入值,如何处理?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

处理方法如下:

1) 打开Syncon 配置软件,

image346.jpg

2) 双击Advantys站点,选择Object Configuration
1.JPG
3) 选择obj.idx为6423,并添加到Configured Objects区域
image350.png
4) 将current Value的值改为1
image352.png

5)之后存盘,在主程序中重新加载syncon文件后,问题可得到解决。

image354.png