问题描述:
Advantys网络接口模块、配电模块和辅助电源模块STBCPS2111的外部DC24V电源连接端子是否随模块供货?所属产品线:
Modicon Advantys STB解决方法:
网络接口模块和配电模块都自带,螺钉和弹簧各一个。
辅助电源模块STBCPS2111需要单独定购:STBXTS1120(螺钉),STBXTS2120(弹簧)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
网络接口模块和配电模块都自带,螺钉和弹簧各一个。
辅助电源模块STBCPS2111需要单独定购:STBXTS1120(螺钉),STBXTS2120(弹簧)
是否有帮助?