我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
对TSX3722001和TSX3722101,要用内部集成的计数器功能和模拟量输入/输出,还需配什么?
问题描述:
对TSX3722001和TSX3722101,要用内部集成的计数器功能和模拟量输入/输出,还需配什么?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
配电缆TSXCCPS15和TELEFAST2连接基板ABE-7C PA01。