我们今天能为您提供什么帮助?

MicroTSX3705/3708/3721/3722,哪些有实时时钟?

问题描述:
MicroTSX3705/3708/3721/3722,哪些有实时时钟?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

只有TSX3721/3722有实时时钟,%SW49-%SW53包含当前日期和时间值(以BCD表示)。%SW54-%SW57包含最后一次掉电或PLC停止的日期和时间(以BCD表示)。注意:Premium的所有CPU都有实时时钟。