我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micro TSX3710只有一个终端端口,要同时连接编程终端(如PC机)和Magelis人机界面,怎么办?
问题描述:
Micro TSX3710只有一个终端端口,要同时连接编程终端(如PC机)和Magelis人机界面,怎么办?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
必须使用TSXPACC01隔离盒。此隔离盒内含一根1米的电缆,连接隔离盒和TSX3710的TER口。人机界面连到隔离盒的AUX口,PC机连到隔离盒的TER口。