我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么Micro的硬件窗口显示的状态和实际的I/O状态不一致?
问题描述:
为什么Micro的硬件窗口显示的状态和实际的I/O状态不一致?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
首先必须确定”Diag”和”Word”灯是否亮, 当”Diag”灯亮时, 窗口显示的是诊断状态, 而当”Word”灯亮时, 窗口显示的是%SW67,68,69的设定字的状态, 只有当”Diag”和”Word”灯都灭时, 窗口显示的才是实际I/O的状态。