我们今天能为您提供什么帮助?

Micro 电池仓里有个黄色的小开关,有上下两个位置,分别代表什么意思?

问题描述:
Micro 电池仓里有个黄色的小开关,有上下两个位置,分别代表什么意思?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

image357.jpg

这个开关是write-protection开关,为用OS LOADER下载固件提供保护。当开关处于下面的位置时,可以用OS LOADER更新固件,当更新固件结束,要记得把开关拨回到上面的位置!