Micro的终端口都支持Modbus协议吗?
问题描述:
Micro的终端口都支持Modbus协议吗?所属产品线:
Modicon TSX Micro解决方法:
硬件版本号V3.3版以上的 TSX3721的集成通讯口支持MODBUS协议,若硬件版本号V3.3版以下的TSX3721的集成通讯口不支持MODBUS协议, 必须加相应的通讯卡.现在购买的Micro, 硬件版本号都在V3.3版以上, 终端口都支持Modbus协议,但TSX3705/08只支持Modbus从站,TSX3710/21/22支持Modbus主/从.但都只支持 Modbus RTU方式,最多能带28个装置.由于终端口为非隔离的RS485接口,传输距离只能达到10米,加了隔离盒后最大能达到1300米.是否有帮助?