我们今天能为您提供什么帮助?

TSX37 PLC作完全清除操作是否可行?

问题描述:
我想对我的TSX37 PLC作完全清除操作是否可行? 如何实现?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

如果TSX37 PLC没有配PCMCIA型内存卡, 则可以通过以下步骤作完全清除操作:

1.      同时按下 “DIAG”按钮和”RESET”按钮

2.      放开”RESET”按钮, 同时继续按下 “DIAG”按钮

当看到”RUN””I/O””ERR”指示灯快闪两下后放开“DIAG”按钮