我们今天能为您提供什么帮助?

TSX37 PLC如何在线查看扫描周期?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

TSX37 PLC可以通过以下步骤在线查看扫描周期:

1.    进入在线连机状态

2.     在”Application Browser”下点击”Configuration” 再点击”Hardware     Configuration”

3.    双击”TSX37”图标, 然后选择”Debug”状态后即可在线查看扫描周期