我们今天能为您提供什么帮助?

Micro PLC 冷启动时都要进行哪些操作?内部位和内部字是否清零?

问题描述:
Micro PLC 冷启动时都要进行哪些操作?内部位和内部字是否清零?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

不论是在RUN方式下还是STOP方式下执行冷启动操作, Micro PLC均将内部位复位为0,置内部字为0,同时将I/O位复位为0。除此以外,还进行的操作有:

a.       由配置数据对数据区和功能块初始化;

b.       删除强制位和断点;

将配置参数送到所有应用模块和PCMCIA格式通讯卡。