我们今天能为您提供什么帮助?

Micro PLC 面板指示灯显示DIAG灯常亮,同时IO状态显示区与实际IO的通断状态不符,如何解决?

问题描述:
Micro PLC 面板指示灯显示DIAG灯常亮,同时IO状态显示区与实际IO的通断状态不符,如何解决?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
Micro PLC 面板上显示DIAG灯常亮表明CPU面板为诊断模式显示,在该模式下,CPU面板上的LED显示区将不再显示实际模块对应通道的通断状态,而显示的是模块以及相关通道的故障信息。通过简单的操作较长时间按下DIAG按钮可将CPU面板显示模式由诊断模式恢复为IO状态显示模式。