我们今天能为您提供什么帮助?

Micro Grafcet编程的用户程序下载到PLC后所有的步均不执行,强制启动初始步也无效,这是为什么?如何解决?

问题描述:
Micro Grafcet编程的用户程序下载到PLC后所有的步均不执行,强制启动初始步也无效,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
正常情况下,只要PLC上电,初始步即将被激活,并等待转换条件,如果程序下载后所有的步均不执行,强制启动初始步也无效,那么极有可能是用户程序逻辑将%S22置为了1,使流程图复位,在流程图复位的情况下将会导致上述描述的现象发生。所以当出现上述现象时优先建议用户检查%S22的状态,如%S22确实被置1,可分析原始程序,顺着%S22往回追溯最初始逻辑,并将最初始状态排除后,Grafcet步序工作即可正常。