我们今天能为您提供什么帮助?

Micro TSX3722的模块边上有一个ANA口,两个COM口,分别什么作用?如何使用?

问题描述:
Micro TSX3722的模块边上有一个ANA口,两个COM口,分别什么作用?如何使用?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
ANA是一个内置的模拟量模块,可以用telefast电缆接出来,有8个模拟量通输入道(channel 2-channel 9),有1个模拟量输出通道(channel 10)。COM1和COM2是两个加减计数器通道,channel 11,channel 12。终端口=channel 0;通讯接口=channel 1。