我们今天能为您提供什么帮助?

Micro TSX3722101的直流供电0V端和PE端是短接的分开的?为什么?

问题描述:
Micro TSX3722101的直流供电0V端和PE端是短接的分开的?为什么?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
是短接的,而且还有短接片,但是及时将短接片拿掉内部还是短接的,且电阻小于1欧姆。这样有利于系统保持一个相同的基准电位,以及抗电流干扰。