问题描述:
TSX3710128DR1随机架一块配的TSXDMZ28DR模块的正负逻辑如何设置?所属产品线:
Modicon TSX Micro解决方法:
如果单独订 TSXDMZ28DR 模块, 则该模块的正负逻辑设置开关(sink 和 source设置开关)设在模块上, 而如果是随 TSX3710128DR1 一块配的 TSXDMZ28DR, 其正负逻辑设置开关(sink 和 source设置开关)不在模块上, 而在 TSX3710 主机架 CPU 下的电池仓的仓壁上.是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?