我们今天能为您提供什么帮助?

Micro PLC在扩展机架上插入了继电器输出模块, 当程序逻辑输出逻辑真时, 模块对应的通道灯亮, 但负载回路并没有闭合, 这是为什么? 如何解决?

问题描述:
Micro PLC在扩展机架上插入了继电器输出模块, 当程序逻辑输出逻辑真时, 模块对应的通道灯亮, 但负载回路并没有闭合, 这是为什么? 如何解决?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
当在扩展机架上插入了继电器输出模块时, 如果 Micro PLC 是直流供电, 则主机为安装在它上边或小型扩展机架上的继电器模块和模拟模块的线圈提供必要的24V直流电压, 但如果Micro PLC 是交流供电, 则主机只能为安装在主机上的继电器模块的线圈提供必要的24V直流电压, 而安装有继电器模块的扩展机架必须单独提供必要的24V直流电, 否则就会出现上述描述的问题.