我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micro的TSXAEZ801/802在PL7的硬件配置中有Normal cycle和Fast cycle的选择,两者有何区别?
问题描述:
Micro的TSXAEZ801/802在PL7的硬件配置中有Normal cycle和Fast cycle的选择,两者的区别。

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

两者的区别如下:

Normal cycle: TSXAEZ801/802共8个通道,每个通道的扫描时间为4ms,输入的扫描周期是固定的,为32ms,与使用的通道无关.

Fast cycle: 仅仅使用的通道被扫描,即使它们不是连续的,这能减少通道的扫描时间.

Cycle time(ms)=4ms x N  (N为使用的通道), 如果4个通道被使用, 扫描循环时间将是

4 x 4=16ms. 在Fast cycle时,用户可配置通道到Fast task..在这种情况下,建议你不要分配太多模拟输入模板到Fast task中.