我们今天能为您提供什么帮助?

Micro PLC如何在硬件上做I/O的故障诊断?

问题描述:
Micro PLC如何在硬件上做I/O的故障诊断?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

Micro PLC 可以通过进入诊断模式显示I/O故障信息, 通过较长时间 (1秒以上) 地按下DIAG按钮可以进入诊断模式, 在诊断模式下的具体故障显示信息如下:

1.  如果输入/输出故障(故障电源, 输出断开等), 相应的LED会快速闪烁

2.  如果模块出故障(模块丢失, 与配置不一致, 模块有毛病等), 所有对应槽的LED会较慢地闪烁