FA148409
FA148409
我们今天能为您提供什么帮助?
对于TSXAEZ414如何在软件里禁止未使用的通道,以防止I/O故障指示灯点亮?
问题描述:
对于TSXAEZ414如何在软件里禁止未使用的通道,以防止I/O故障指示灯点亮?
所属产品线:
Modicon TSX Micro
解决方法:
对于未使用的通道,可将其通道range设置为0-10V或者0-5V/0-20mA,由于其下限为0,系统不会检测通道是否断路或断路,因此I/O故障指示灯也不会点亮。
首次发布日期:
2012/7/12
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon TSX Micro
探索更多
范围:
Modicon TSX Micro