FA148422
FA148422
我们今天能为您提供什么帮助?
在TSXAEY414模块不外接任何信号时,为什么修改模块的显示值范围,显示值没有任何变化?
问题描述:
在TSXAEY414模块不外接任何信号时,为什么修改模块的显示值范围,显示值没有任何变化?
所属产品线:
Modicon TSX Micro
解决方法:
对于模拟量输入模块,在不外接任何信号是 ,此时模块会出现一个外部错误报警指示,同是软件中读到的任何值都是没有意义的。也就是软件中会读到一个任意随机值,而不会是显示值的最大或最小值。所以一定不要在空载状态下测试模块。
首次发布日期:
2012/7/12
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon TSX Micro
探索更多
范围:
Modicon TSX Micro