我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micro TSX3721 机架1#槽位配置TSXDMZ64DTK模块,在PL7 Pro 软件中强制一个离散量输出点后,CPU面板上对应指示灯没有亮,是否说明模块故障?
问题描述:
Micro 3721 机架1#槽位配置TSXDMZ64DTK模块,在PL7 Pro 软件中强制一个离散量输出点后,CPU面板上对应指示灯没有亮,是否说明模块故障?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
假设强制离散量输出点%Q2.4为 ON,要想正确显示必须确保如下操作:1、按下DIAG按钮,将CPU面板BASE栏切换成64、16 灯均亮,2、对应HE连接器必须连接到Telefast模块,同时接入24VDC电源。只有上述两个操作均实施后强制离散量输出点%Q2.4为ON 时,CPU面板上对应指示灯4才会亮。如果该情况下对应指示灯依然灭才能说明模块可能硬件故障。