Micro 的 TER 口连TSXETZ410, 而 TSXETZ410 的以太网口连以太网网络, 当将HMI 与 Micro相连后, 以太网通讯中断. 这是为什么? 如何解决?
问题描述:
Micro 的 TER 口连TSXETZ410, 而 TSXETZ410 的以太网口连以太网网络, 当将HMI 与 Micro相连后, 以太网通讯中断. 这是为什么? 如何解决?所属产品线:
Modicon TSX Micro解决方法:
出现上述故障的原因是TSXETZ410缺省unitelway地址为: 4 , 5 , 与XBTZ968 电缆上的地址设置相冲突, 因而出现XBT一旦接入即导致以太网通讯中断的故障, 解决的方法是:
1、进 IE 浏览器;2、点击 “online configuration”;3、点击 “unitelway configuration”;4、
将ETZ410缺省unitelway地址设置为 6 , 7。
是否有帮助?